我们今天能为您提供什么帮助?

ABL8RPM24200开关电源输入侧3个端子如何接线?

问题描述:
ABL8RPM24200开关电源输入侧3个端子如何接线?

所属产品线:
Phaseo ABL8

解决方法:

ABL8RPM24200的输入可以是单相(L-N),也可以是相间(L1-L2),输入电压范围是100~120 VAC或200~240VAC,当输入电压为100V~120VAC时,接到LV和C这两个端子上;当输入电压为200~240VAC,接到HV和C这两个端子上。

当输入电压是100~120 VAC时,接线如下图所示:

当输入电压是200~240VAC时,接线如下图所示: