我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]ABL2*K开关电源输出端子有几个+,几个-接线的端子?

问题描述:
ABL2*K开关电源输出端子有几个+,几个-接线的端子?

所属产品线:
Modicon Easy ABL2

解决方法:

ABL2*K开关电源输出端子+、-数量说明:

ABL2REM24015K、ABL2REM24020K输出端子有1个+,端子标号是5;1个-,端子标号是4。

ABL2REM24045K、ABL2REM24065K输出端子有2个+,端子标号是6、7;2个-,端子标号是4、5。

ABL2REM24085K、ABL2REM24100K、ABL2REM24150K输出端子有3个+,端子标号是7、8、9;3个-,端子标号是4、5、6。