我们今天能为您提供什么帮助?

ABLP1A24062开关电源输入电压接110V或220V需要注意什么?

问题描述:
ABLP1A24062开关电源输入电压接110V或220V需要注意什么?

所属产品线:
Modicon ABLP平板式开关电源

解决方法:

ABLP1A24062开关电源输入可以接交流100120 V或200240 V,需要将拨码拨到对应的档位。如下图所示,接交流100120 V,需要拨到115V档位;接交流200240 V,需要拨到230V档位。