我们今天能为您提供什么帮助?

ABL6安全隔离变压器的尺寸是多少?

问题描述:
ABL6安全隔离变压器的尺寸是多少?

所属产品线:
ABL6, ABT7 安全隔离变压器

解决方法:

ABL6安全隔离变压器的尺寸见下表,单位是mm:

型号

a

b

c

G

J

Ø

ABL6TS02*

66

81

64

50

42

4.8

ABL6TS04*

78

90

68

56

47.5

4.8

ABL6TS06*

78

90

80

56

56

4.8

ABL6TS10*

85

94

86

64

65.5

4.8

ABL6TS16*

105

112

80

80.5

63

5.8

ABL6TS25*

120

122

93

90

74.5

5.8

ABL6TS40*

135

134

108

104

87

5.8

ABL6TS63*

150

144

130

122

107.5

7

ABL6TS100*

174

163

138

135

111.5

7

ABL6TS160*

174

167

221

135

141

7

ABL6TS250*

198

335

145

125

117

10

ABL6TS02* 至 ABL6TS100*的尺寸图:

ABL6TS160* 和 ABL6TS250*的尺寸图: