我们今天能为您提供什么帮助?

RM35控制继电器的海拔降容系数是多少?

问题描述:
RM35控制继电器的海拔降容系数是多少?

所属产品线:
Harmony 控制继电器

解决方法:

RM35控制继电器正常工作海拔是2000米。

当海拔升高时,空气稀薄,因此有必要降低产品的开关电压。下表是降容系数。

例如:

RM35用于海拔4000米

降容系数= 1.29

高度< =2000米——最大开关电压= 250V

高度 =  4000米——最大高度开关电压= 250V / 1.29 = 193.8V