我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]RM22UA33MT与RM22UA33MR有什么区别?

问题描述:
RM22UA33MT与RM22UA33MR有什么区别?

所属产品线:
Harmony 控制继电器

解决方法:

额定电源电压和测量电压不一样。RM22UA33MT的控制电压是交流380...415V,测量范围是交直流15...500V;RM22UA33MR的控制电压是交直流24...240V,测量范围是交直流15...500V。