我们今天能为您提供什么帮助?

SSM系列固态继电器交流输入电压和交流输出电压的频率是多少?

问题描述:
SSM系列固态继电器交流输入电压和交流输出电压的频率是多少?

所属产品线:
Harmony 固态继电器

解决方法:

SSM系列固态继电器交流输入电压和交流输出电压的频率都是50~60Hz。

需要注意的是,交流输入电压的频率和响应时间有关,对应关系如下:

当使用50Hz交流输入频率时,固态继电器ON/OFF的响应时间=20ms;

当使用60Hz交流输入频率时,固态继电器ON/OFF的响应时间=16.666ms。