SSP1固态继电器使用不同的散热器,额定电流是否会降容,以及不同温度条件下额定电流是否需要降容?
问题描述:
SSP1固态继电器使用不同的散热器,额定电流会降容,不同温度条件下,额定电流也会有变化所属产品线:
Harmony 固态继电器解决方法:
SSP1固态继电器选用不同热阻的散热器,会影响其额定电流,我们建议客户选用施耐德的散热器。
下面以固态继电器SSP1A150M7T为例来讲解不同环境温度、不同散热器(热阻)对固态继电器额定电流的影响。
曲线(1):固态继电器选用散热器SSRHP07,其热阻为0.7℃/W,在环境温度≤50℃条件下,额定电流不降容。当选用热阻小于0.7℃/W的散热器(SSRHP02、SSRHP05),额定电流降容曲线可以参考曲线(1)。
曲线(2):固态继电器选用散热器SSRHD10,其热阻为1℃/W,在环境温度≤40℃条件下,额定电流不降容。而SSRHP10的热阻是1℃/W,所以选用SSRHP10时,额定电流降容曲线可以参考曲线(2)
曲线(3):固态继电器选用散热器SSRHP17,其热阻为1.7℃/W,环境温度从0℃开始,额定电流就需要降容。
曲线(4):固态继电器不用散热器,固态继电器额定电流降容曲线,50A的固态继电器在不加散热器时,额定电流还不到10A。

是否有帮助?