我们今天能为您提供什么帮助?

SSP3固态继电器使用不同的散热器,额定电流是否会降容,以及不同温度条件下额定电流是否需要降容?

问题描述:
SSP3固态继电器使用不同的散热器,额定电流会降容,不同温度条件下,额定电流也会有变化

所属产品线:
Harmony 固态继电器

解决方法:

SSP3固态继电器选用不同热阻的散热器,会影响其额定电流,我们建议客户选用施耐德的散热器。

下面以固态继电器SSP3A225P7T、SSP3A250P7T为例来讲解不同环境温度、不同散热器(热阻)对固态继电器额定电流的影响。

曲线(1):固态继电器SSP3A225P7T选用热阻为0.5℃/W的散热器(SSRHP05),在环境温度≤40℃时,额定电流不降容;在环境温度>40℃时,额定电流需要降容。选用热阻小于0.5℃/W的散热器(SSRHP02,热阻为0.2℃/W)时,额定电流降容曲线可以参考曲线(1)。

曲线(2):固态继电器SSP3A225P7T选用热阻为1.0℃/W的散热器(SSRHP10、SSRHD10),额定电流降容曲线。

曲线(3):固态继电器SSP3A250P7T选用热阻为0.2℃/W的散热器(SSRHP02),在环境温度≤40℃时,额定电流不降容;在环境温度>40℃时,额定电流需要降容。

曲线(4):固态继电器SSP3A250P7T选用热阻为0.5℃/W的散热器(SSRHP05),额定电流降容曲线。

曲线(5):固态继电器SSP3A250P7T选用热阻为1.0℃/W的散热器(SSRHP10、SSRHD10),额定电流降容曲线。