我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ABLP系列开关电源的海拔降容曲线如何解读?
问题描述:
ABLP系列开关电源的海拔降容曲线如何解读?

所属产品线:
通用电源

解决方法:

ABLP的海拔降容与安装方式和环境温度有关。以型号ABLP1A24062为例,ABLP系列开关电源的海拔降容曲线解读方法如下:

ABLP采用B类或G类安装时, 降容曲线如图1所示;采用F类安装时, 降容曲线如图2所示;采用H类安装时, 降容曲线如图3所示;

图1                                                                        图2                                                                       图3

注释:X轴横坐标表示环境温度;

Y轴纵坐标表示最大负荷百分比(%);

曲线1:海拔高度在2000米的降容曲线;

曲线2:海拔高度在5000米的降容曲线;

各类安装如下图所示: