我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
EcoStruxure Machine Expert Basic中TM221如何添加TM3BCEIP总线耦合器?
问题描述:
EcoStruxure Machine Expert Basic中TM221如何添加TM3BCEIP总线耦合器?

所属产品线:
Modicon M221; Modicon TM3扩展模块

解决方法:

EcoStruxure Machine Expert Basic中TM221添加TM3BCEIP总线耦合器的步骤为:

1、功能级别选择需大于等于11.0;

2、ETH1-Modbus TCP配置中勾选启用Modbus TCP IOScanner;

3、预定义中选择TM3BCEIP,输入IP地址,点击应用,即可添加设备TM3BCEIP总线耦合器,最大添加数量为2个。