XB5双头按钮如何拆分?
问题描述:
XB5双头按钮如何拆分?所属产品线:
Harmony XB5解决方法:
XB5双头按钮拆分方法有多种,现举例如下:
| 产品 | 完整型号 | 拆分举例 | 拆分型号 |
| 带灯双头按钮 | XB5AW73731B5 | 拆分1 | ZB5AW7L3741+ZB5AW0B11+ZBE102 |
| 拆分2 | ZB5AW7L3741+ZB5AZ009+ZBE101+ZBE102+ZBVB1 | ||
| XB5AW73731G5 | 拆分1 | ZB5AW7L3741+ZB5AW0G11+ZBE102 | |
| 拆分2 | ZB5AW7L3741+ZB5AZ009+ZBE101+ZBE102+ZBVG1 | ||
| XB5AW73731M5 | 拆分1 | ZB5AW7L3741+ZB5AW0M11+ZBE102 | |
| 拆分2 | ZB5AW7L3741+ZB5AZ009+ZBE101+ZBE102+ZBVM1 | ||
| 不带灯双头按钮 | XB5AL73415 | 拆分1 | ZB5AL7341+ZB5AZ101+ZBE102 |
| 拆分2 | ZB5AL7341+ZB5AZ009+ZBE101+ZBE102 | ||
| XB5AA731327 | 拆分1 | ZB5AA73132+ZB5AZ105+ZBE101 | |
| 拆分2 | ZB5AA73132+ZB5AZ009+两个ZBE101+ZBE102 | ||
| XB5AA711237 | 拆分1 | ZB5AA71123 +ZB5AZ105+ZBE101 | |
| 拆分2 | ZB5AA71123 +ZB5AZ009+两个ZBE101+ZBE102 |
以上部分型号需向商务确认是否能订货。
是否有帮助?