我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ZBZ160*急停按钮金属防护罩附件的隔离功能如何理解?
问题描述:
ZBZ160*急停按钮金属防护罩附件的隔离功能如何理解?

所属产品线:
Harmony XB4

解决方法:

ZBZ160*急停按钮金属防护罩附件的隔离功能如何理解?

正常操作流程为将XB4系列急停按钮按下使触点动作后,在ZBZ160*金属防护罩上进行挂锁;但是也可能出现急停按钮未完全按下,触点没有动作时挂锁。

因此注释(2)中的隔离功能的意思为ZBZ160*金属防护罩不能保证在挂锁时触点回路绝对动作。