我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]EcoStruxure Machine Expert - Basic(原SoMachine Basic)平台PLC(M100/M200/M221 )内存结构以及与Modbus地址对应关系是怎样的?

问题描述:
EcoStruxure Machine Expert - Basic(原SoMachine Basic)平台PLC(M100/M200/M221 )内存结构以及与Modbus地址对应关系是怎样的?

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert - Basic(原SoMachine Basic)

解决方法:

EcoStruxure Machine Expert - Basic(原SoMachine Basic)平台PLC(M100/M200/M221 )内存结构以及与Modbus地址对应关系如下表:

施耐德PLC编程平台 BIT BYTE WORD DWORD LWORD Modbus地址
SoMachine Basic(EcoStruxure Machine Expert - Basic)平台M100/M200/M221 %MW0:X0~%MW0:X15 %MW0 %MD0/%MF0 40001
%MW1:X0~%MW1:X15 %MW1 40002
%MW2:X0~%MW2:X15 %MW2 %MD2/%MF2 40003
%MW3:X0~%MW3:X15 %MW3 40004
%MW4:X0~%MW4:X15 %MW4 %MD4/%MF4 40005
%MW5:X0~%MW5:X15 %MW5 40006
%M0/%M1/%M2… 00001/2/3…
注:%I和%Q没有直接对应的MODBUS地址,需用如%MW100:=%I0.0:16操作块转换