我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
EcoStruxure Machine Expert - Basic编程中使用定时器,可以在定时器%TM*运行中修改其预设值并让该预设值立即生效吗?
问题描述:
EcoStruxure Machine Expert - Basic编程中使用定时器,可以在定时器%TM*运行中修改其预设值并让该预设值立即生效吗?

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert - Basic(原SoMachine Basic)

解决方法:

在EcoStruxure Machine Expert - Basic V1.2版本中,且应用程序功能级别配置至少12.0级,勾选相应定时器属性的“动态预设”选项,可以使得该定时器%TM*运行中修改其预设值立即生效。

如果未选中“动态预设”复选框(缺省)且修改了预设值(通过编程指令或使用 EcoStruxure Machine Expert - Basic),则修改的预设值只会在下次激活定时器时生效。

如果选中了“动态预设”复选框且修改了预设值(通过编程指令或使用 EcoStruxure Machine Expert - Basic),则修改的预设值会立即生效。

如果选中了“动态预设”复选框,且在定时器正运行时接收到新的预设值,则:

  • 如果当前值 (TMi.V) 大于或等于新预设值,则定时器的行为与已达到预设值时一样。

  • 如果当前值 (TMi.V) 小于新预设值,则定时器继续运行,直至达到新预设值。