我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]EcoStruxure Machine Expert-Basic软件中如何通过外部设备设置高速计数器%HSC的预设值?
问题描述:
EcoStruxure Machine Expert-Basic软件中如何通过外部设备设置高速计数器%HSC的预设值?

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert - Basic(原SoMachine Basic)

解决方法:

可以通过给高速计数器预设值寄存器%HSCi.P(当配置为双字时是%HSCi.PD)赋值的方式来修改其预设值,如果想通过通讯的方式设定,可以通过一个操作块写入,如:

À.P := %MW0

即通过寄存器%MW0数据交换而修改计数器%HSC0预设值的大小。