我们今天能为您提供什么帮助?

TM221和ATV 630如何配置ModBus TCP IO扫描?

问题描述:
TM221和ATV 630配置ModBus TCP IO扫描的步骤

所属产品线:
Modicon M221

解决方法:

配置M221IP地址

1.选择配置选项卡

2.选择ETH1

3.输入IP地址

4.输入子网掩码

5.输入网关

6.单击Apply

在软件里添加需要通讯的ATV630 IP地址

1.选择“Modbus TCP IOScanner”

2.输入IP地址

3.检查“启用Modbus TCP IOScanner”

4.选择设备,在下拉菜单中选择ATV630_ETH_DIRECT

5.选择添加

添加ATV630设备

1.%DRV0是在添加按钮被按下之后创建的。

2.如果通信丢失,您也可以指定一个Reset变量来重新启动IO扫描。

3.点击应用

编程

点击编程选项卡

如下图选择MC_Power_ATV功能块

配置MC_Power_ATV0

轴里选择刚在配置界面配置的% DRV0然后点击应用

添加控制ATV630的功能块

增加MC_REST_ATV0和选择轴(%DRV0)

增加MC_MOVEVEL_ATV0和选择轴(%DRV0)

不要在VEL设置为0时候使能MC_MOVEVEL,如果这样设置它可能不会工作。

添加MC_STOP_ATV0和选择轴(%DRV0)

创建动态数据表

在SoMove里配置ATV630

文件-打开查找PSX文件。

连接到ATV630

选择通信-存储设备

下图是配置的参数示例

配置变频器的IP地址

下图是和M221通讯的数据

回到M221编程软件进行以下操作

1.将程序下载到M221

2.进入动态数据表,给% MC_MOVEVEL_ATV0.VEL赋一个非0的值

3.使能% MC_POWER_ATV0

4.使能% MC_MOVEVEL.ATV0

这时可以看到ATV630开始运行