我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]XPSAV安全模块如何设置输出延时时间?

问题描述:
XPSAV安全模块如何设置输出延时时间?

所属产品线:
Preventa XPS安全继电器模块

解决方法:

XPSAV输出信号可以通过按面板上的Time Delay 按钮,设置延时输出时间时间为0-300秒,设置方法如下:

上图中(1)、(2)、(4)、(8)是指示灯,它们的明暗状态组合对应的延时时间如下表:

XPSAV11113*:

XPSAV11113Z002