我们今天能为您提供什么帮助?

XPSUAT安全模块的延时功能如何设置?

问题描述:
XPSUAT安全模块的延时功能如何设置?

所属产品线:
Harmony XPS安全继电器

解决方法:

XPSUAT的延时功能是由下图中的6和7选择开关设置的,6是延时因数选择开关,7是延时基准选择开关,延时时间由这2个选择开关共同决定的,即延时时间=延时因数选择开关X延时基准选择开关;

延时因数选择开关位置含义:

延时基准选择开关位置含义:

举例: