我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
M172系列PLC使用EcoStruxure™ Machine Expert - HVAC 1.2.1版本或者更高版本,需要输入一个账户和密码,是多少?
问题描述:
M172系列PLC使用EcoStruxure™ Machine Expert - HVAC 1.2.1版本或者更高版本,需要输入一个账户和密码,是多少?

所属产品线:
Modicon M171&M172 可编程控制器

解决方法:

账户是:administrator   密码是:password