我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]M340 CPU模块上的串口引脚是如何定义的?

问题描述:
M340 CPU模块上的串口引脚是如何定义的?

所属产品线:
Modicon M340

解决方法:

对于带有串口的M340 CPU模块,其串口为 RJ45形式,RJ45 连接器有八个引脚,如下图,使用的引脚因使用的物理链路而异。

RS232 串行链路使用的引脚为:

引脚 1:RXD 信号

引脚 2:TXD 信号

引脚 3:RTS 信号

引脚 6:CTS 信号

引脚 8:潜在串行链路接地 (0 V)

RS485 串行链路使用的引脚为:

引脚 4:D1 信号 (+)

引脚 5:D0 信号 (-)

引脚 7 专用于人机界面电源或通过串行链路电缆连接的小型设备:

引脚 7:串行链路电源:5 VDC/190 mA