我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
TWDLCAA10DRF已经停产,是否有替代型号?
问题描述:
TWDLCAA10DRF停产替代

所属产品线:
Twido

解决方法:

TWDLCAA10DRF Twido控制器建议替代型号是TM221C16R。

TWDLCAA10DRF和TM221C16R性能对比:

总I/O: 10 (Twido) vs 16 (M221)

数字量输入:6 (Twido) vs 9 (M221)

继电器输出:4(双工)vs 7 (M221)

晶体管型输出:0 (Twido) vs 0 (M221)

模拟输入:0 (Twido) vs 2(0-10V) (M221)

电源:240VAC (Twido) vs 240VAC (M221)

软件的兼容性:

- SoMachine Basic软件可以将Twido的应用程序转换为M221(前提是Twido未使用CanOpen或Asi通讯协议)

机械的兼容性:

-宽度相同70毫米,深度(高度)相同90毫米

- M221可以支持TM2数字和模拟IO模块

-所有模块和附件TWD***不支持M221,特别是CanOpen, Asi,串口和显示模块。

- Twido + CanOpen模块= M241 CanOpen

- Twido + Asi模块= M221 Eth + Eth/Asi网关