FA421618
FA421618
我们今天能为您提供什么帮助?
TM172PBG28R这款PLC接4-20mA或者是0-20mA信号的传感器使用时,如何接线?
问题描述:
TM172PBG28R这款PLC接4-20mA或者是0-20mA信号的传感器使用时,如何接线?
所属产品线:
Modicon M171&M172 可编程控制器
解决方法:
接线如下图:
首次发布日期:
2022/3/3
修订日期:
2022/3/3
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
Modicon M171&M172 可编程控制器
探索更多
范围:
Modicon M171&M172 可编程控制器