FA421620
FA421620
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]TM172PBG07R 这款PLC的工作温度和储存温度的范围分别是多少?
问题描述:
TM172PBG07R 这款PLC的工作温度和储存温度的范围分别是多少?
所属产品线:
Modicon M171&M172 可编程控制器
解决方法:
工作温度范围是:-20…60 °C
存储温度范围是:-30…70 °C
首次发布日期:
2022/3/3
修订日期:
2022/3/3
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
Modicon M171&M172 可编程控制器
探索更多
范围:
Modicon M171&M172 可编程控制器