我们今天能为您提供什么帮助?

ZBRN2如何设置MODBUS通讯参数?

问题描述:
ZBRN2如何设置MODBUS通讯参数?

所属产品线:
Harmony XB5R

解决方法:

ZBRN2的MODBUS地址都是要手动设置的,但是通讯波特率和帧格式可以为“自动匹配”和“手动设置”。“自动匹配”下,ZBRN2会自动和上位机匹配,不用设置波特率和帧格式;“手动设置”下需要设置波特率和帧格式,使其和上位机保持一致。

默认出厂情况下,ZBRN2的通讯波特率和帧格式是“自动匹配”,菜单参数流程图如下图,A1代表MODBUS地址为1,单击旋钮地址会闪烁,旋转旋钮到想要设定的值再单击旋钮确定即可更改地址;AUto代表通讯波特率和帧格式是自动和上位机匹配,不用设置。

如果想要手动设置波特率和格式,单击旋钮进入上面的AUto菜单,找到NAn,单击旋钮确定,即可设置为“手动设置”模式。设置为“手动设置”模式后,SL通讯菜单里面就不会显示AUto而是显示NAn,菜单结构变为如下图所示。

进入NAn菜单后,即可手动设置波特率和格式了,菜单如下图所示。比如b 2.4代表波特率为2400bps,F8E1代表格式为8E1。如果需要改为“自动匹配”,只需要将波特率或格式设为AUto即可,SL通讯菜单就变为第一张图片所示。