我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Harmony Hub网关ZBRN1的以太网参数组为什么会有Et.St或Et.dP或Et.bP三种显示情况?
问题描述:
Harmony Hub网关ZBRN1的以太网参数组为什么会有Et.St或Et.dP或Et.bP三种显示情况?

所属产品线:
Harmony XB5R

解决方法:

Harmony Hub网关ZBRN1的CONF参数下的,以太网参数组会有Et.St或Et.dP或Et.bP三种显示情况。如下所示:

以太网组参数显示是根据以太网工作模式来决定的。

如果当前使用固定IP模式,则该参数显示Et.St;

如果当前使用 DHCP模式,则该参数显示Et.dP;

如果当前使用 BOOTP模式,则该参数显示Et.bP。