我们今天能为您提供什么帮助?

Harmony Hub网关ZBRN1使用固定IP地址时,为什么修改IP地址后无法保存?

问题描述:
Harmony Hub网关ZBRN1使用固定IP地址时,为什么修改IP地址后无法保存?

所属产品线:
Harmony XB5R

解决方法:

Hub网关ZBRN1使用固定IP地址时可以通过参数CONF-Et.St来修改网关的IP地址,子网掩码和网关。

设置完参数之后必须将SAuE参数,设置成YES(确定修改),这样就可以成功保存修改的IP地址/子网掩码/网关了。

如果不修改SAuE参数,默认为No,退出菜单后,所设置的参数就不会保存。