我们今天能为您提供什么帮助?

Harmony Hub网关ZBRN1,ZBRN2与不同类型发射器的配对方式有哪几种?不同的配对方式兼容哪些发射器?

问题描述:
Harmony Hub网关ZBRN1,ZBRN2与发射器的配对方式有哪几种?不同的配对方式兼容哪些发射器?

所属产品线:
Harmony XB5R

解决方法:

Hub网关ZBRN1,ZBRN2与发射器的配对方式有以下三种:手动配对,示教配对,使用ID进行示教配对。

不同的配对方式兼容的发射器类型请查看下表:

Harmony Hub网关ZBRN1,ZBRN2可配对的发射器类型分类如下所示: