我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Harmony Hub网关ZBRN1,ZBRN2是否自带SD卡?支持什么类型的SD卡?
问题描述:
Harmony Hub网关ZBRN1,ZBRN2是否自带SD卡?支持什么类型的SD卡?

所属产品线:
Harmony XB5R

解决方法:

Hub网关ZBRN1,ZBRN2不自带SD卡,需要客户根据需求选配。

网关支持标准型SD卡,SD 卡的最小容量为16 Mb。标准SD卡尺寸为32*24*2.1mm。