我们今天能为您提供什么帮助?

ZARB*W 基站供电电压及供电频率范围是多少?

问题描述:
ZARB*W 基站供电电压及供电频率范围是多少?

所属产品线:
Harmony XAR

解决方法:

ZARB*W 基站额定供电电压为24...240 V AC(50/60HZ)/DC

ZARB*W 基站供电电压及频率范围如下:

交流供电: 24 Vac -15% 至240 Vac +10%,

直流供电: 24 Vdc -15% 至 240 Vdc +20%。

交流供电频率范围为: 50 Hz: -6%至+4% ,

60 Hz :-6%至+4%。