我们今天能为您提供什么帮助?

施耐德是否有支持POE功能的以太网交换机?

问题描述:
施耐德是否有支持POE功能的以太网交换机?

所属产品线:
工业以太网交换机

解决方法:

施耐德目前有两款交换机支持POE功能,型号分别为MCSESP083F23G0和MCSESP083F23G0T。

POE,中文全称为有源以太网(Power Over Ethernet),指的是在现有的以太网Cat.5布线基础架构不作任何改动的情况下,在为一些基于IP的终端(如IP电话机、无线局域网接入点AP、网络摄像机等)传输数据信号的同时,还能为此类设备提供直流供电的技术。