BMENOP0300 模块在M580 系统中是否支持Modbus TCP 通讯?
问题描述:
BMENOP0300 模块在M580 系统中是否支持Modbus TCP 通讯所属产品线:
Modicon M580 ePAC解决方法:
BMENOP0300支持Modbus TCP 通讯,该模块可以作为Modbus TCP 服务器和客户端。
Modbus TCP:使用DATA_EXCH 功能块或应用程序逻辑中的 WRITE_VAR 和 READ_VAR 功能块创建 Modbus TCP 显式消息
传递。
是否有帮助?