Modicon M580的IP主地址和IP地址A(B)有什么区别?
M580的“IP主地址”为CPU地址,“IP地址A (B)”为EIO扫描服务的IP地址(IP地址B -用于双机热备)。
其中A/B指的A站和B站(适用于热备系统CPU,单机系列CPU不分A/B站),热备系统CPU设置A/B站取决于CPU后面拨码开关,如下图:
三种 Hot Standby CPU 模块具有相同的外部硬件功能。模块的正面位于左侧:模块的背面位于右侧:

1 LED 诊断显示面板
2 用于通过使用运行 Control Expert 的 PC 进行模块配置的 Mini-B USB 端口。
3 RJ45 以太网服务端口连接器(IP主地址)
4 共同充当以太网网络双重端口的 RJ45 连接器(IP地址A/B)
5 用于铜芯缆线或光纤热备链路连接的 SFP 插座
6 热备状态链路 LED
7 SD 存储卡插槽
8 A/B/清除旋转选择开关,用于将 PAC 指定为 PAC A 或者 PAC B,或清除现有的应用程序(仅热备M580有此背面旋转开关,单机系列没有旋转开关)
旋转开关设置如下图:

| 位置 | 产生的结果 |
| A | 将CPU设定为A站,在 Ethernet RIO 网络上分配 PAC IP 地址 A |
| B | 将CPU设定为B站,在 Ethernet RIO 网络上分配 PAC IP 地址 B |
| Clear | 清除 PAC 中的应用程序,并将 PAC 置于 NO_CONF 工作状态。 如果 SD 存储卡已插入 PAC,则卡中的应用程序同样也会被清除。 |
注意:如果修改IP地址A,系统可能会重新计算所有的IP地址(包括Drop的IP地址),使所有设备都在同一子网内。
对于M580的双机热备模式,“IP主地址”地址始终分配给主站,“IP主地址 +1”分配给备用站,即自动切换。但是,A和B的IP地址将始终分配给A和B特定的硬件,它们不会在切换时改变。
是否有帮助?