我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
TCSEGDB23F24FA与TCSEGDB23F24FK区别是什么?
问题描述:
TCSEGDB23F24FA与TCSEGDB23F24FK区别是什么?

所属产品线:
Modicon M340

解决方法:

TCSEGDB23F24FA与TCSEGDB23F24FK都是Modbus Plus网关模块,TCSEGDB23F24FA是标准型(不带涂层,不是宽温型,运行温度 0…60 °C),TCSEGDB23F24FK是加强型(带涂层,是宽温型,运行温度 -25…70 °C)。