我们今天能为您提供什么帮助?

BMENUA0100是否支持在M340 PLC 中使用实现OPC UA的通讯?

问题描述:
BMENUA0100是否支持在M340 PLC 中使用实现OPC UA的通讯

所属产品线:
Modicon M340

解决方法:

BMENUA0100不能在M340 PLC 中配置使用,如果M340 要做OPC UA通讯,可以使用EcoStruxure OPC UA Server Expert软件做OPC UA服务器。