我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]BMXNOM0200串口模块的引脚是如何定义的?

问题描述:
BMXNOM0200串口模块的引脚是如何定义的?

所属产品线:
Modicon M340

解决方法:

BMXNOM0200串口模块有两个串口通道:通道 0(Port 0 RS232 或 Port 0 RS485),通道 1 (Port 1 RS485)  ,均为RJ45形式,如下图:

引脚定义如下表: