我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]LXM16D伺服系列中BCH16LF10330F5C2和BCH16LF10332F5C2的区别?
问题描述:
LXM16D伺服系列中BCH16LF10330F5C2和BCH16LF10332F5C2的区别?

所属产品线:
Lexium 16系列伺服

解决方法:

BCH16LF10330F5C2和BCH16LF10332F5C2区别就在编码器部分:

“0”代表 2500 ppr 增量编码器

“2”代表 23 bit 通讯型高精度编码器