LMD一体化电机Ethernet TCP/IP 控制方式,默认IP地址是多少?
问题描述:
LMD一体化电机Ethernet TCP/IP 控制方式,默认IP地址是多少?所属产品线:
Lexium MDrive一体化电机解决方法:
LMD一体化电机 Ethernet 的默认设置为:
IP:192.168.33.1
端口:503(503端口是默认的 SEM/配置端口)
子网掩码:255.255.0.0
是否有帮助?


LMD一体化电机 Ethernet 的默认设置为:
IP:192.168.33.1
端口:503(503端口是默认的 SEM/配置端口)
子网掩码:255.255.0.0
是否有帮助?