我们今天能为您提供什么帮助?

如何诊断Lexum32驱动器上“DIS”错误的原因?

问题描述:
诊断Lexum32驱动器上“DIS”错误的原因

所属产品线:
Lexium 32

解决方法:

1.检查STO_A和/或STO_B输入是否激活。

2.检查交流电源是否缺相。这是通过内置的HMI读取参数“udca”来完成的。进入non>udcA,查看实际直流母线电压值。

3.直流母线电压必须近似在附件PDF文档中看到的值的范围内。本文档根据输入市电电压列出了LXM32驱动器的直流母线额定电压。



附件
Nominal DC bus voltages for LXM32_20210209093009.pdf