我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
LXM32伺服更换新的电机后报E1A01,如何消除代码?
问题描述:
LXM32伺服更换新的电机后报E1A01,如何消除代码?

所属产品线:
Lexium 32

解决方法:

E1A01代码代表电机已更换,建议客户把伺服断电在上电后,7 段显示器显示出 mot , 按下导航按钮 在 7 段显示器上将显示出 save。 请按下导航按钮,以将新的电机参数保存至 EEPROM 中,产品转入运行状态 4 Ready To Switch On。