我们今天能为您提供什么帮助?

通过DS402方式让LXM28A/LXM32A 在第一段相对定位过程中执行第二段相对定位,让电机最终停止位置是:第一段中断位置+第二段位置

问题描述:
客户需要LXM28A/LXM32A 在DS402 模式下执行两段相对定位,在第一段定位的过程中执行第二段定位。 第一段相对定位需要定位到 16384. 客户执行第一段定位,在第一段位置运行过程中,当前位置是X 在这个时候,客户需要执行第二段相对位置,目标位置也是16384 实际定位:电机停止在32768 客户期望结果:电机停在 X+16384

所属产品线:
Lexium 32; Lexium 28运动控制

解决方法:

LXM32A/LXM28A 对象字典寄存器 60F2 写2 ,同时执行相对定位时把6040 bit 5 置on

操作步骤:

1. 6060=1

2. 60F2=2

3. 6040=16#F

4. 607A= 16384  (目标位置)

5. 6081= 99 (定位速度)

6. 6040=16#26F  (6040 bit 5 需要置on)

7. 6040=16#27F   (6040 bit 5 需要置on)

8. 6040=16#26F  (6040 bit 5 需要置on)

9. 6040=16#27F   (6040 bit 5 需要置on)



附件
LMC058withLXM28OPModeChangeTestV43_20220119163955.project