我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
HMIET6下载程序后,按触摸屏对角无法进入系统配置菜单,是什么原因?
问题描述:
HMIET6下载程序后,按触摸屏对角无法进入系统配置菜单,是什么原因。

所属产品线:
Easy Harmony ET6

解决方法:

在Vijeo Designer Basic 1.2.0.3030及以上版本中,进入配置菜单的默认设置是无。无表示禁止采用系统产生的方式来访问配置菜单,目的为增强目标机器的安全性。需要将进入配置菜单设置为两对角即可。

在2004,2005版本中默认仍然可以通过按对角进系统。