HMIGXU3512或HMIGXU5512的触摸屏的程序下载到U盘里,如何通过vijeo designer basic去打开?
问题描述:
HMIGXU3512或HMIGXU5512的触摸屏的程序下载到U盘里,如何通过vijeo designer basic去打开?所属产品线:
睿易系列 Magelis GXU解决方法:
HMIGXU3512或HMIGXU5512的触摸屏的程序下载到U盘里,想要通过vijeo designer basic去打开U盘里的程序,必须在下载程序时,“常规”里勾选包括编辑工程,在“选项”Runtime数据位置,选可选驱动器,把程序下载到U盘里。然后在U盘的所在的盘符里去找到.vdz的程序,路径是U盘识别的盘符:\PUBLIC\PROJECTS\TARGET1\DATA\PROJECT,把.vdz的程序拷贝到电脑上打开即可。
是否有帮助?