我们今天能为您提供什么帮助?

HMIST6系列触摸屏使用EcoStruxure Operator Terminal Expert V3.1编程,一个工程里每个记录组中的变量数量是多少?

问题描述:
HMIST6系列触摸屏使用EcoStruxure Operator Terminal Expert V3.1编程,一个工程里每个记录组中的变量数量是多少?

所属产品线:
HMIST6基础型触摸屏

解决方法:

每个记录组中的变量数量是512.