我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Magelis ST6系列触摸屏系统如果崩溃,我们能否恢复?
问题描述:
Magelis ST6系列触摸屏如何恢复系统

所属产品线:
HMIST6基础型触摸屏

解决方法:

如果HMIST6xxx处于崩溃,用户可以尝试以下办法。

步骤1:选择FileSystem并将项目下载到USB 存储设备。

步骤2:将USB 存储设备插入HMIST6xxx。

步骤3:点击下图中的USB按钮。

然后将所选项目下载到HMIST6xxx。

等待下载完成后,HMIST6xxx将恢复正常。