在Vijeo Designer中如何设置登录用户的有效期及登录失败锁定?
问题描述:
在Vijeo Designer中如何设置登录用户的有效期及登录失败锁定?所属产品线:
Vijeo Designer解决方法:
在Vijeo Designer环境下的安全性中打开属性栏,启用口令管理;
有效期(天),定义口令的输入有效期,可输入 1 至 3650 中的数值。默认值是 30 天;
尝试次数,指定一个操作员最多能输入错误密码的次数,随后任何一次失败的尝试都将锁定该用户,可输入 1 至 20 的数值,默认值是 3 ;
是否有帮助?