我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
EcoStruxure Operator Terminal Expert V3.1版本软件是否支持M580 safety的安全变量?
问题描述:
EcoStruxure Operator Terminal Expert3.1版本软件是否支持M580 safety的安全变量

所属产品线:
EcoStruxure Operator Terminal Expert

解决方法:

EcoStruxure Operator Terminal Expert  V3.1不支持M580安全变量或过程变量,它只支持M580全局变量.

EcoStruxure Operator Terminal Expert  V3.1以上的版本是支持M580安全变量或过程变量。

备注:1 当使用安全变量时,需要在EcoStruxure Control Expert项目工程中,菜单栏---工具---项目设置----下载时自动保存项目--勾选“保存XVM”,然后导入由EcoStruxure Control Expert 下载时生成的XVM文件。

2 不能从HMI 中将值直接写入安全变量中。