我们今天能为您提供什么帮助?

EcoStruxure Operator Terminal Expert V3.1的Basic证书和Professional证书有什么区别?

问题描述:
EcoStruxure Operator Terminal Expert V3.1的Basic证书和Professional证书的区别

所属产品线:
EcoStruxure Operator Terminal Expert

解决方法:

主要区别如下:

Basic仅用于为STO7/ST6/STM6/STM6BOX系列触摸屏配置应用程序

但若需要在STO7中使用ETH端口的web服务器API,在ST6、STM6和STM6BOX中使用web服务器API或/和OPC UA,基本许可证(Basic License)是不够的。对于这些情况,也需要专业许可(Professional License)

所有EcoStruxure Operator Terminal Expert支持的高级HMI(HMIG3U/HMIG5U2/HMIG5U22)和iPC应用程序需要使用专业许可证(Professional License)。

具体支持型号和支持功能如下图: