我们今天能为您提供什么帮助?

HMIGTU 系列触摸屏的功耗是多少?

问题描述:
HMIGTU 系列触摸屏的功耗是多少?

所属产品线:
Magelis GTU

解决方法:

注意: 主机模块和显示模块组合总的功耗等于两个模块的功耗总和。

下图中可见主机模块的最大功耗:HMIG2U为17.5W,HMIG3U为25W,HMIG5U为35W,HMIG5U2为25W。

仅显示模块的最大功耗:HMIDT542为15W,HMIDT642为21W,HMIDT643为23W,HMIDT732为22W,HMIDT752为17W,HMIDT952为19W。

包括主机模块和显示模块最大功耗:HMIDT542为50W,HMIDT642为56W,HMIDT643为58W,HMIDT732为57W,HMIDT752为42W,HMIDT952为44W。

主机模块:

显示模块: