我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]M580 CPU模块自带哪些通讯端口?

问题描述:
M580 CPU模块自带哪些通讯端口?

所属产品线:
Modicon M580 ePAC

解决方法:

M580 CPU模块自带3个RJ45以太网口(其中1个服务端口,2个设备端口),1个用于编程终端的B型mini USB端口。

对于M580冗余处理器模块,还有一个热备同步链路接口(铜缆或光纤,取决于SFP插座类型)。

M580 CPU模块不带串行通讯口,如需要串口通信,需另配BMXNOM0200模块。